创建 arrow 对象

根据表达式的结果,arrow 对象可以垂直或水平移动。创建箭头时绘制的矩形将定义箭头的路径。矩形的方向(垂直或水平)应与箭头的移动方向相同。
要创建 arrow 对象:
  1. 在
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    高级
    >
    箭头
    。
  2. 拖动鼠标以绘制水平或垂直的矩形,它定义箭头将移动的路径长度和方向。
  3. 在
    箭头属性
    对话框的
    常规
    选项卡中,指定以下字段:
    • 表达式
    • Range
    • Direction
  4. 在
    通用
    选项卡中,设置对象在运行时的显示方式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal