“箭头属性”-“常规”选项卡

下表所示为
表达式
下的选项。
选项
描述
表达式
创建将在运行时返回值的表达式以表示箭头在矩形中的位置。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
如果将标签指定为表达式,则最小和最大表达式值将默认为标签的最小和最大值。
检查语法
单击此按钮可检查所输入的表达式的语法。
下表所示为
范围
下的选项。
选项
描述
指定
选中此复选框可指定表达式的最小值和最大值。
如果为表达式使用标签,则可以清除此复选框。范围的最小值和最大值将默认为标签的最小值和最大值。
最小值
、
最大值
键入表达式的最小值和最大值。箭头在矩形内的位置与这些值表示的范围成比例。
下表所示为
方向
下的选项。
选项
描述
垂直
如果箭头在垂直矩形内上移和下移,则选择此选项。
箭头将为水平并指向右侧。如果想要更改箭头所指的方向,则可以使用“排列”菜单中的“水平翻转”命令。
水平
如果箭头在水平矩形内左移和右移,则选择此选项。
箭头将为垂直并指向上方。如果想要更改箭头所指的方向,则可以使用“排列”菜单中的“垂直翻转”命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal