使用“变量属性”对话框

此对话框用于配置标签或参数,其值用于确定确认类型。
下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
标签
输入一个标签或参数,其值用于确定确认类型。
标签值
为每个确认类型输入整数值。其他值无需确认。
确认类型包括:
  • 确认
    :需要确认但无需签名。
  • 1 电子签名
    :需要执行者的签名。
  • 2 电子签名
    :需要执行者和审批者的签名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal