创建签名按钮

签名按钮是一种 ActiveX 对象,可以将其放置在画面中,用于控制操作员在运行时可以执行的操作。
要创建签名按钮:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“图形”编辑器中,打开用于放置签名按钮的画面。
  2. 从菜单中选择
    对象
    >
    高级
    >
    签名
    ,或单击工具箱中的
    签名
    图标。
  3. 在画面中,拖动鼠标绘制方框,其大小近似于所需签名按钮的大小。
  4. 在
    FactoryTalk View SE 签名按钮属性
    对话框的选项卡上,设置按钮的操作方式及其在运行时的外观。有关详细说明,请单击每个选项卡上的
    帮助
    。
小贴士:
使用属性面板的“属性”选项卡上的“字体”属性更改字体样式和颜色。
在此设置按钮的其他属性,如 ForeColor 和 BackColor。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal