为签名按钮设置连接(“连接”选项卡)

在“连接”选项卡中,可以指定用于设置“连接”表中列出的按钮属性值的标签或表达式。
值属性可设置标签值或通过指定的标签设置其值。该值与标签绑定读/写关系。
要设置签名按钮连接的连接:
  1. 在
    FactoryTalk View SE 签名按钮属性
    对话框的
    连接
    选项卡中,单击连接的
    标签/表达式
    列。
  2. 键入标签名称,或者单击标签浏览按钮以打开标签浏览器并导航到一个标签,单击表达式按钮 (...) 打开
    表达式
    编辑器,然后创建一个将为连接提供值的表达式。
该选项卡包括以下选项:
  • BackColor
    使用此属性设置对象中的文本和图形的背景色。
  • ForeColor
    使用此属性设置对象中的文本和图形的前景色。
  • 已启用
    该选项用于设置确定按钮是否可响应用户生成的事件的值(True 或 False)。
  • MinValue
    对于“设置数字值”操作,可使用此属性设置可在“签名”对话框中输入的最小值。
  • MaxValue
    对于“设置数字值”操作,可使用此属性设置可在“签名”对话框中输入的最大值。
  • 值
    指定将与此属性绑定的标签,以便从属性读取标签或将标签写入属性。
    当选择的操作是“设置数字值”、“设置字符串值”或“设置真/假值”时,使用此属性。
  • 标题
    使用此属性设置在按钮中显示的文本。
  • 命令
    使用此选项指定当“操作”为“发送命令”时将发出的 FactoryTalk View 命令。
  • EnforceClientUser
    使用此属性启用运行时检查,以验证“执行人”用户名是否与登录 SE Client 的用户名相同。
  • DatePart
    指定将与此属性绑定的标签,以便从属性读取标签或将标签写入属性。
    当选择的操作为“设置日期/时间值”时使用此属性。
  • TimePart
    指定将与此属性绑定的标签,以便从属性读取标签或将标签写入属性。
    当选择的操作为“设置日期/时间值”时使用此属性。
  • DateTimeString
    指定将与此属性绑定的标签,以便从属性读取标签或将标签写入属性。在运行时,标签的显示遵循您的计算机上“区域和语言设置”的
    短日期
    和
    长时间
    格式。
    当选择的操作为“设置日期/时间值”时使用此属性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal