为签名按钮设置运行时行为

操作员在运行时单击签名按钮时,将显示身份验证对话框。在“签名”选项卡中,可以设置身份验证对话框的行为方式。
要为签名按钮设置运行时行为:
  1. 在
    签名
    选项卡的
    操作
    列表中,选择验证签名时按钮将执行的操作。
    可能需要根据所选操作指定其他信息。有关详细信息,请参见下述
    操作
    部分。
  2. 键入窗口标题以及对操作的描述。
  3. 为操作员和执行身份验证的批准者指定域,并指定所需的身份验证级别。如有必要,可以为操作员和批准者选择组,而不是个人。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal