“签名按钮属性”-“签名”选项卡

操作员在运行时单击签名按钮时,将显示身份验证对话框。在
签名
选项卡中,可以设置身份验证对话框的行为方式。
Operation
选择按钮的操作。使用
设置数字值
或
发送命令
时需要指定其他信息。
  • 设置数字值
    、
    设置字符串值
    或
    设置真/假值
    选择此选项可设置数字、字符串或布尔标签的值。在
    连接
    选项卡中,必须为将由“签名”按钮设置的
    值
    属性指定一个标签。
  • 设置日期/时间值
    选择此选项可设置日期和时间信息的值。在
    连接
    选项卡中,必须为将由“签名”按钮设置的
    DatePart
    、
    TimePart
    或
    DateTimeString
    属性指定一个标签。
  • 发送命令
    选择此选项可指定要执行的 FactoryTalk View SE 命令。
  • 下载输入值
    选择此选项可下载当前画面中的所有输入字段值。
窗口标题
在运行时显示在身份验证对话框的标题栏中。
操作说明
键入对按钮要执行的操作的描述。在运行时,该描述显示在身份验证对话框中并会记录到“诊断列表”中。
设置数字值
选择
设置数字值
选项时,该组可见。
  • 最小
    指定可以为标签设置的最小值。
  • 最大
    指定可以为标签设置的最大值。最大值必须大于最小值。
  • 小数位
    指定在身份验证对话框中用于显示当前和已输入标签值的小数位数。
FactoryTalk View 命令
选择
发送命令
选项时,该组可见。
输入要执行的命令。命令字符串需要包括命令以及执行预期操作所需的所有参数。
身份验证
启用执行者身份验证
选中该复选框,可在运行时在身份验证对话框上激活操作员的“用户名”和“密码”输入框。这意味着,当前登录客户端的人员在执行操作之前,必须先验证其登录身份。
  • 执行者组
    指定执行者必须是其成员的组。如果留空,则执行者不必属于任何组。
  • 启用批准者身份验证
    选中该复选框,可激活审批者的“用户名”和“密码”输入框。执行批准的人员可以是指定域或批准者组中的任何有效用户。
  • 批准者组
    指定批准者必须是其成员的组。如果留空,则批准者不必属于任何组。
默认用户身份验证域
键入操作员和批准者将成为其成员的域的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal