设置数字输入对象的连接

在“连接”选项卡中,可以指定用于设置“连接”表中列出的数字输入对象属性值的标签或表达式。
此外,还可以通过为“最小值”和“最大值”属性分配数字来设置可下载到此对象的值的有效范围。在运行时,系统将根据“最小值”和“最大值”属性指定的范围验证操作员所下载的值。如果值不在有效范围内,则数字输入对象将改变颜色,“诊断列表”中会记录错误消息,而且下载会被取消。
要设置数字输入对象的连接:
  1. 在
    图形
    编辑器中,双击
    数字输入对象
    。
  2. 对于
    值
    连接,在
    数字输入属性
    对话框
    连接
    选项卡的
    标签/表达式
    列中,键入标签名称或单击浏览按钮
    (...)
    以找到并选择其中一个标签名称。
  3. 对于
    最大值
    和
    最小值
    ,可以指定将向连接提供值的标签或表达式。
    小贴士:
    如果指定了“最大值”和“最小值”其中一个,则在尝试应用更改时,系统将显示一个警告对话框,提示要同时指定“最小值”和“最大值”两个属性,才能使用值连接的范围验证。
    如果未指定“最大值”和“最小值”,则在运行时将不进行值连接的范围验证。
    如果打开旧版的数字输入对象,则将为值连接分配现有的标签名称、不会定义“最大值”和“最小值”,且范围检查将关闭。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal