数字输入属性 -“外观”选项卡

下表显示了选项卡中的选项。
选项
描述
格式
为值选择数字格式。它可以是
十进制
、
十六进制
、
八进制
、
二进制
、
浮点数
或
显示指数
。
如果格式是
浮点数
,则记录在诊断列表中的前一个值将为浮点数值。例如,假设标签初始值为
0
。如果写入
1.234
,则显示在诊断消息中的前一个值将为
0
。而如果写入
2
,则显示在诊断消息中的前一个值将为
1.23399996757507
。
字段长度
所显示的数字将反映为该框所绘制的矩形的大小。要更改长度,请在此框中键入其他数字。确保其长度能够容纳标签值。
溢出
该选项仅适用于
浮点数
格式。
如果要输入的数字长度大于框长度,则可指定以指数形式显示该值或对其进行四舍五入以符合框长度。如果未指定溢出格式,则系统将使用星号填充输入框。
对于所有非浮点格式,溢出值均显示为星号。
固定小数位
选择此选项,并键入要在小数点后显示的位数。该数字必须至少比字段宽度少一位。
该选项仅适用于
浮点数
或
显示指数
格式。
动态小数位
选择此选项,并指定一个数字标签变量作为要在小数点后动态显示的位数。该数字必须至少比字段宽度少一位。
该选项仅适用于
浮点数
或
显示指数
格式。
对齐
选择左对齐、居中或右对齐。
前导字符
选择空白或零作为前导字符。
已禁用状态
用于确定对象禁用时间的配置设置。
通常,该选项用于在运行时限制访问数值和字符串输入对象。例如,通过分配表达式
CurrentUserHasGroup("
GroupName
")
,可以根据所分配的用户组限制用户将标签值写入数字或字符串输入对象。
表达式
输入将在运行时评估为
True
(任何非零值)或
False
(零)的标签名称或表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
表达式为真状态
当表达式返回
True
时,选择对象的一种状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal