数字显示属性 -“常规”选项卡

下表所示为
表达式
下的选项。
选项
描述
表达式
键入表达式或选择将确定以数字显示格式显示的值的标签。“表达式”框下方的按钮用于显示其中可使用的元素。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
检查语法
单击此按钮可检查所输入的表达式的语法。
报警
单击此按钮打开
报警源浏览器
并查找报警源,例如 Microsoft SQL 数据库,以接受来自 FactoryTalk Alarms and Events 的报警和事件数据。有关报警和事件数据源的更多信息,请单击
报警源浏览器
中的帮助(问号按钮)。
下表所示为
数字
下的选项。
选项
描述
格式
为值选择数字格式。它可以是
十进制
、
十六进制
、
八进制
、
二进制
、
浮点数
或
显示指数
。
溢出
该选项仅适用于
浮点数
格式。
如果要显示的数字的长度超过字段长度,则可将其显示为指数、对其进行舍入以符合字段长度,或使用星号进行填充。如果未指定溢出格式,则系统将使用星号填充显示字段。
对于所有非浮点格式,溢出值均显示为星号。
字段长度
所显示的数字将反映为该框所绘制的矩形的大小。要更改长度,请在此框中键入其他数字。请确保其长度足以容纳表达式的结果。
显示数位分组
选中此复选框可在运行时以分组数字的形式显示值。
通过 Windows 数位分组符号将数字分为三位一组。数位分组符号将采用当前运行时语言的数字格式。可以在 Windows“控制面板”的“区域和语言”设置中对此格式进行配置。
例如,如果数字分组符号为逗号,则值
12345678
显示为:
  • 12,345,678
    (如果选中此复选框)。
  • 12345678
    (如果清除此复选框)。
固定小数位
选择此选项,并键入要在小数点后显示的位数。该数字必须至少比字段宽度少一位。
该选项仅适用于
浮点数
或
显示指数
格式。
动态小数位
选择此选项,并指定一个数字标签变量作为要在小数点后动态显示的位数。该数字必须至少比字段宽度少一位。
该选项仅适用于
浮点数
或
显示指数
格式。
下表显示了
常规
选项卡的其他选项。
选项
描述
前导字符
选择空白或零。
对齐
选择左对齐、居中或右对齐。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal