“锁定型按钮属性”-“状态”选项卡

下表显示了
锁定型按钮
属性中
选择状态
下的选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
解锁状态为状态 0。锁定状态为状态 1。此外还有错误状态,标记为“错误”。
下表显示了
锁定型按钮
属性中
常规
下的选项。
选项
描述
值
键入用于每个状态的整数值。不能向错误状态分配值(如果对象具有一个错误状态)。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
闪烁
如果要求对象的背景在运行时处于此状态时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
图案样式
选择对象或状态的图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。
如果指示器的背景样式为透明或渐变(在“常规”选项卡中指定),则图案不可见。
图案颜色
此字段显示对象或状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
下表显示了
锁定型按钮
属性中
标题
下的选项。
选项
描述
标题
为对象或状态键入文本。文本显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。如果在标题中添加了嵌入式变量,则嵌入式变量语法会显示在“标题”框中,而变量的文本将显示在对象的表面。
对于具有错误状态的对象,错误状态的默认标题是 Error。如有需要,可以更改此标题。
插入变量
将嵌入式变量添加到标题。单击“插入变量”,然后选择要插入标题的变量类型。在对话框中,指定变量的详细信息。设置了嵌入式变量后,“标题”字段中会显示相应的语法。
字体
选择用于标题或消息的字体。
大小
选择用于标题或消息的字体大小。
标题颜色
此字段显示标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此字段显示标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此复选框。标题会每秒闪烁两次。
自动换行
如果希望标题或消息在新单词的开始位置开始新一行,请选中此复选框。如果未选中此复选框,则当达到最大文本长度时,将在下一行继续标题或消息,即使当时正处于词的中间。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
标题背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定对象的背景样式。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。如果对象是圆形或椭圆,则位置相对于按钮的边界框。
下表显示了
锁定型按钮
属性中
图像
下的选项。
选项
描述
图像
为对象或状态选择图形图像的文件名。图像显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。必须先将图像导入工程,之后才能将图像放在对象上。
图像颜色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的前景色。单击可选择其他颜色。
图像背景色
对于单色图像,此字段会显示当前图像的背景色。单击可选择其他颜色。如果图像背景样式为透明,则应用程序不会使用这个图像背景色。
图像闪烁
对于单色图像,如果需要图像在运行时闪烁,请选中此复选框。图像会在每秒闪烁两次。
图像缩放
如果需要应用程序根据对象调整图像大小,请选中此复选框。如果对象是圆形或椭圆,则图像大小会调整为对象的边界框,然后相应裁剪为对象的形状。如果不选中此项,首先使用“对齐”设置对齐图像,随后如果图像大于对象,则会裁剪图像以适合对象。
图像背景样式
单击向下箭头,然后单击“纯色”或“透明”,以指定图像的背景样式。对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,如果图像背景样式设为透明,则图像的所有黑色部分将是透明的。
对齐
单击按钮以指定标题在对象上的位置。如果对象形状是圆形或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal