示例:使用锁定型按钮

在此例中,锁定型按钮控制装袋机的装填过程。
  1. 创建锁定型按钮,并将状态 0 和状态 1 的标题分别设置为“Fill”和“Filling”。
  2. 为值连接分配一个名为 Fill 的标签。
当操作员按下按钮时,应用程序将按钮设为状态 1,标题更改为 Filling。数据源会记录 Fill 标签的状态变化,并启动装袋机。机器完成装袋后,数据源会立即将握手连接设为非零值。这会解锁按钮,将其返回至状态 0。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal