锁定型按钮运行时错误的原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关锁定型按钮的错误记录到 FactoryTalk Diagnostics:
无效值
  • 如果按钮状态值对于分配给值连接的标签数据类型而言过大,或如果该值不在所分配标签的最小值和最大值范围内,则应用程序不会将该值写入值标签,状态也不会改变,并且应用程序将记录一条错误。
    例如,如果数据源是 PLC-5,状态值为 2,147,483,647,分配的标签是使用地址 N7:0 的整型标签,则状态值对于标签的数据类型来说过大。
    开关量标签与布尔标签效果相同,因为任何非零值都被当成 1。
  • 如果“指示器”标签值与按钮的任何状态值都不匹配,则按钮会显示错误状态。
    开关量标签与布尔标签效果相同,因为任何非零值都被当成 1。
未分配控件
  • 如果未分配值连接,则当操作员按下其未锁定的按钮时,应用程序会记录一条错误。
  • 如果未分配“握手”连接,则当操作员按下其未锁定的按钮时,应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal