创建测量盘

测量盘是一个带有指针的半圆,上面有代表传统的计量表或表盘的范围值。
使用测量盘对象可显示数据源的控件值。测量盘的指针在表盘上移动以显示不断变化的值。可以为测量盘配置阈值,以向操作员提示错误状态。
要创建测量盘:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    测量盘与图形
    >
    测量盘
    。还可以单击工具箱中的测量盘图标。
  2. 拖动鼠标,在测量盘的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    测量盘属性
    对话框的各选项卡中,指定测量盘的外观、值和阈值及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal