示例:使用测量盘

在此例中,测量盘用于监控传送带的速度。
创建测量盘,并为值连接分配标签。将扫描样式更改为填充,并将阈值数量更改为 2。应用程序会读取值连接,并通过移动指针以及用正确的值填充测量盘来更新测量盘。
当值连接超出阈值 1 的值时,填充颜色会变为阈值 1 的填充颜色。
当值连接超出阈值 2 的值时,填充颜色会变为阈值 2 的填充颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal