“测量盘属性”-“画面”选项卡

下表显示了
值设置
下的选项。
选项
描述
最小值
键入测量盘的最低值。如果值连接小于或等于该值,则指针位于刻度盘的左端。
最大值
键入测量盘的最高值。如果值连接大于或等于该值,则指针位于刻度盘的右端。
图例是每个主要刻度标记旁的标题。该标题将对应表盘上刻度标记所在部分的值。下表显示了
图例设置
下的选项。
选项
描述
显示图例
如果需要在测量盘对象上包括图例,请选择此复选框。
小数点后的位数
输入小数点后显示的位数。
图例颜色
此字段显示当前的图例颜色。单击可选择其他颜色。
下表显示了
阈值
下的选项。
选项
描述
阈值数
选择对象的阈值数。如果不希望使用阈值,请选择 0。
阈值类型
选择对阈值的最小值和最大值之间的范围使用绝对值还是百分比。
阈值 1
键入第一个阈值的值或百分比。
填充颜色
此字段会显示等于或大于第一个阈值且小于第二个阈值(如果已启用)的表盘部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出“渐变填充”对话框,以配置渐变填充。
如果在“常规”选项卡上为刻度指示样式选择点,则不会使用此颜色。
闪烁
如果要使等于或大于第一个阈值(小于第二个阈值,如启用)的表盘部分在运行时闪烁,则选中此复选框。此部分的刻度盘每秒闪烁两次。
阈值 2
键入第二个阈值的值或百分比。
填充颜色
此字段会显示等于或大于第二个阈值的表盘部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出“渐变填充”对话框,以配置渐变填充。
如果在“常规”选项卡上为刻度指示样式选择点,则不会使用此颜色。
闪烁
如果要使等于或大于第二个阈值的表盘部分在运行时闪烁,则选中此复选框。此部分的刻度盘每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal