“测量盘属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中的选项。
选项
描述
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
线条样式
选择线条样式。如果选择的样式不是“实线”,则线条宽度必须为 1 像素。
线条属性适用于刻度盘轮廓和刻度标记。
线条宽度
键入对象线条宽度的像素数。除实线外的任何线条样式的宽度都必须为 1 像素。
刻度指示样式
指定是否在值发生变化时为指针后的区域填充颜色。如果希望使用填充颜色为其值小于或等于值控件值的那部分测量盘填充颜色,选择纯色填充或渐变填充。选择“指向”以使指针指向值连接的值。
指针宽度
键入测量盘指针的宽度(像素个数)。
主要刻度
指定主要刻度的数量。必须至少使用两个主要刻度,每个刻度盘端各一个。
次要刻度
选择次要刻度的数量。在每个主要刻度之间显示的刻度数。
字体
选择用于图例的字体。在“显示”选项卡中指定是否使用图例。
大小
选择用于图例的字体大小。
粗体 (B)、斜体 (I)、下划线 (U)
如有必要,单击一个或多个字母以指定标题的字体样式。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
填充颜色
此字段显示测量盘的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果刻度指示样式为渐变,则单击可调出“渐变填充”对话框,以配置渐变填充。如果选择点作为刻度指示样式,则不使用此颜色。
如果指定测量盘的阈值,则还可以在“画面”选项卡上为每个阈值分配一个填充颜色。
指针颜色
此字段显示测量盘的当前指针颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
此字段显示对象的文本或线条的当前颜色。单击可选择其他颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal