创建条形图

条形图对象用于显示数据源的控件值。条形图通过大小增减来显示不断变化的值。可以为条形图配置阈值,以向操作员提示错误状态。
要创建条形图:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    测量盘与图形
    >
    条形图
    。还可以单击工具箱中的条形图图标。
  2. 拖动鼠标,在条形图的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 在
    条形图属性
    对话框中,配置条形图的外观、阈值及其标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal