使用简单绘图对象创建条形图

可以使用简单的绘图对象来创建条形图。
要为多个标签创建一个条形图,可为每个标签绘制一个矩形,为所有对象定义相同的动画,而非更改每个对象关联的标签。
要使用简单的绘图对象创建条形图:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择
    对象
    >
    矩形
    来绘制矩形。
  2. 右键单击矩形,然后选择
    动画
    >
    填充
    或
    高度
    定义动画,该动画会使用一个其值代表要在条形图中显示的信息的标签。
    矩形将填充或改变大小以表示与矩形最小值和最大值相关的标签值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal