“条形图属性”-“常规”选项卡

下表显示了
常规
选项卡中
外观
下的选项。
选项
描述
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
选择对象背景是纯色、渐变还是透明。如果选择“透明”,则对象背景不会被填充,后面的对象会显示出来。如果选择“渐变”,则对象的背景会以线性渐变色进行填充。
填充样式
选择条形图背景色是纯色还是渐变。如果选择“渐变”,则条形图背景会用线性渐变色填充。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为边框颜色。如果未选中此框,则可以为边框分配单独的颜色,而不是使用对象的背景色。
背景色
此字段显示对象或状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。对于具有实线以外的任何线条样式的对象,在点或短划线之间的空间会使用背景色。
边框颜色
此字段显示对象或状态的边框颜色。单击可选择其他颜色。只有在未选中
边框使用背景色
(位于“常规”选项卡)时,此颜色才会在运行时显示。
填充颜色
此字段显示条形图的当前填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动“渐变填充”对话框以配置渐变填充。
如果为条形图指定阈值,则还可以为每个阈值分配一种填充颜色。
下表显示了
常规
选项卡中
条形图设置
下的选项。
选项
描述
最小值
键入清空条形图所需的值。如果值连接小于或等于该值,则条形图为空。
最大值
键入完全填满条形图所需的值。如果值连接大于或等于该值,则条形图已满。
填充方向
选择条形图的填充方向。
下表显示了
常规
选项卡中
阈值
下的选项。
选项
描述
阈值数
选择对象的阈值数。如果不希望使用阈值,请选择 0。
阈值类型
选择对阈值的最小值和最大值之间的范围使用绝对值还是百分比。
阈值 1
键入第一个阈值的值或百分比。
填充颜色
此字段会显示等于或大于第一个阈值且小于第二个阈值(如果已启用)的条形图部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动“渐变填充”对话框以配置渐变填充。
闪烁
如果要使等于或大于第一个阈值(小于第二个阈值,如启用)的条形图部分在运行时闪烁,则选中此复选框。此部分条形图每秒闪烁两次。
阈值 2
键入第二个阈值的值或百分比。
填充颜色
此字段显示等于或大于第二个阈值的条形图部分当前的填充颜色。单击可选择其他颜色。如果填充样式为渐变,则单击可启动“渐变填充”对话框以配置渐变填充。
闪烁
如果要使等于或大于第二个阈值的条形图部分在运行时闪烁,则选中此复选框。此部分条形图每秒闪烁两次。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal