条形图在运行时的工作方式

条形图可通过形状的缩放来反映数据源的
值
连接的值。条形图在运行时的行为还取决于设置阈值和控件的方式。
使用阈值
如果设置了条形图的阈值,当值连接的值处于或高于阈值时,填充颜色将会改变(如果在“常规”选项卡中设置了不同的填充颜色)。您也可以将处于或高于阈值水平的条形图部分配置为闪烁。
使用控件
如果未分配值连接,则条形图会显示最小值。
打开图形画面
在运行时打开画面时,应用程序会读取值连接的值并根据该值更新条形图。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal