画面上的多个小组件

在某些情况下,在一个画面上可能需要多个 ECharts 小组件。我们建议将多个 ECharts 小组件合并到一个 .NET 控件对象内,而不是使用多个 .NET 控制对象,每个对象容纳一个 ECharts 小组件。这是因为打开包含多个 ECharts 小组件对象的画面需要更长的时间。
内置
ISA101 状态板
是将多个小组件合并为一个对象的示例,可以使用一个 .NET 控件对象将其添加到画面中。如果需要对自己的合并小组件进行自定义,请使用其 JavaScript 作为参考。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal