使用内置小组件

FactoryTalk View SE 提供 10 个用于不同图表和图形的预配置小组件。选择一个最适合您的目的的小组件,然后根据需要修改 JavaScript 来获得所需的外观和数据连接。
添加内置小组件
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,从
    工具箱
    中选择
    .NET 控件
    ,然后将其添加到画面。
  2. 在
    Windows 窗体
    选项卡上,选择
    EChartsWidget
    ,然后选择
    确定
    。
  3. 在
    DotNetControl 属性
    对话框中,选择
    EChartsWidget 设置
    。
  4. 在
    EChartsWidget 属性
    对话框中,选择
    AppearanceScript
    或
    ConnectionScript
    旁边的浏览按钮。
  5. 在
    EChartsWidget 编辑器
    中,从
    选择小组件
    列表中选择一个小组件。
  6. 根据需要配置 JavaScript 并与值连接绑定。
  7. 在
    预览属性
    中输入值,然后选择
    预览
    。
  8. 如果预览的小组件是所需的小组件,请选择
    确定
    。
  9. 返回
    DotNetControl 属性
    对话框,然后选择
    连接
    选项卡。
  10. 将值连接与标签绑定,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal