ECharts 最佳实践

出于性能和安全方面的考虑,请为您的小组件遵循以下最佳实践。
  • 遵循 Apache ECharts 网站建议的脚本标准。
  • 使用
    外观编辑器
    配置小组件样式和格式,并使用
    连接编辑器
    更新数据。
  • 避免在 JavaScript 中出现任何无限循环。使用此类 JavaScript 时,画面可能会停止响应。
  • 通过 ECharts 管理用户对画面的可访问性,以便只有具有适当权限的用户才能在设计时编辑画面,在运行时运行画面。
  • 避免使用 setOption 或 getOption 函数更新数据,否则可能会导致内存泄露等问题。请改用配置条目和数据。
    例如,请勿使用以下脚本。
    option = { series: [{ markPoint: { symbol: 'none' }, data: [{ value: oee } ] }, { itemStyle: { color: oeecol }, data: [{ value: wrnL } ] }, { detail: { backgroundColor: availcol }, data: [{ value: avail } ] }, , { detail: { backgroundColor: perfcol }, data: [{ value: perf } ] }, , { detail: { backgroundColor: qualcol }, data: [{ value: qual } ] } ] }; Instead, use the following script. option.series[0].data[0].value = oee; option.series[1].itemStyle.color = oeecol; option.series[1].data[0].value = wrnL; option.series[2].detail.backgroundColor = availcol; option.series[2].data[0].value = avail; option.series[3].detail.backgroundColor = perfcol; option.series[3].data[0].value = perf; option.series[4].detail.backgroundColor = qualcol; option.series[4].data[0].value = qual;
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal