将应用程序库添加到新的 HMI 服务器

可以在创建 HMI 服务器时添加一个或多个应用程序库。
要在创建 HMI 服务器时添加应用程序库
  1. 在“添加 HMI 服务器向导”的“
    选择操作
    ”窗口中,单击“
    添加应用程序库
    ”下拉列表,然后选择一个或多个库。
    小贴士: 列表最多仅显示 20 个库。
  2. 单击
    下一步
    并按照屏幕上的说明进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal