过程对象库

过程对象库(也称为
PlantPAx
库)包含可用于开发应用程序的附加指令和相关可视化文件。随 FactoryTalk View SE 一起安装的可视化文件包括 HMI 面板、全局对象、图像、宏、标签和本地消息。
有关过程对象库的更多信息,请参见
《Rockwell Automation 过程对象库参考手册》
(PROCES-RM200_-EN-P)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal