为现有 HMI 服务器添加应用程序库

可稍后在创建 HMI 服务器后添加应用程序库。
在创建 HMI 服务器后添加应用程序库
  1. 在 FactoryTalk View Studio 的
    浏览器
    窗口中,右键单击 HMI 服务器图标。
  2. 指向
    添加应用程序库
    ,然后选择要添加的库。
    小贴士: 列表最多仅显示 20 个库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal