数据记录文件在备份之后丢失

如果 HMI 服务器上的数据记录文件集在还原之后丢失,则可能是因为未包括在备份中。对 HMI 服务器执行备份的用户可能没有选择包括数据文件集,以便限制备份大小并缩短执行备份所需的时间。
解决方案:
添加数据记录文件集。
  1. 重新备份 HMI 服务器,然后清除
    排除数据记录文件集
    复选框。
  2. 再次还原 HMI 服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal