备份 HMI 服务器失败

备份 HMI 服务器失败的原因有以下几种:
  • 目标计算机或硬盘上可能没有足够的磁盘空间。
    解决方案:
    请检查硬盘或映射驱动器的可用磁盘空间,然后重新尝试备份。
  • 如果要将 HMI 服务器备份到远程位置,例如映射网络驱动器,则可能是因为计算机失去网络连接。
    解决方案:
    检查计算机的网络连接,然后重新尝试备份 HMI 服务器。
  • 如果要备份到远程驱动器,请确保您对用于保存备份的文件夹具有写入访问权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal