示例:使用 If-Then-Else 逻辑控制可见性

本例介绍了如何创建仅在
tag1
超过指定值时才可见的图形对象。
要创建仅在
tag1
超过指定值时才可视的图形对象
  1. 绘制对象。
  2. 在
    可视性动画
    对话框中键入表达式:
    If (tag1 > 55) Then 1 Else 0
  3. 指定对象在表达式为 True 时是否可见。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal