If-Then-Else 逻辑

if-Then-Else 逻辑用于使表达式作出判断。if-Then-Else 逻辑的格式是:
If statement Then value1 Else value2
  • 如果
    statement
    为 True,则表达式返回
    value1
    。
  • 如果
    statement
    为 False,则表达式返回
    value2
    。
用户甚至可以通过嵌套 if-Then-Else 语句来创建多个复杂的表达式。
小贴士:
语句中的
Else
部分是必需的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal