示例:注释

在如下一行中:
If a>b Then c Else d
! if/then expression
只对感叹号之前的部分进行求值。
在多行代码中,如:
If a>b !Click this button to use a subset of the data contained in the data model.
!temp a greater than temp b
Then c ! shut valve
Else d ! do nothing
只对感叹号之前的部分进行求值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal