什么是趋势?

趋势会监控并显示实时和历史数据。您可以将数据绘制为时间图或 x/y 图,其中,将绘制两个或多个值集以反映它们之间的关系。
使用趋势可以:
  • 从数据源中读取数据时加以显示。
  • 查看数据随时间的变化情况。
  • 显示独立或非独立图形。
  • 根据 XY 图中的一个或多个其他变量绘制某个变量。
  • 打印数据。
对趋势使用以下按钮:
运行时趋势表上的笔表示您在
连接
选项卡中分配给笔的标签或表达式的数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal