创建一个趋势

要使用趋势对象,可在图形画面中创建趋势,并将其配置为显示数据记录模型的数据。
要创建趋势
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 趋势 > 趋势
    ,或从工具箱中拖动 。
  2. 拖动鼠标,在趋势的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击趋势对象,打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    对话框中,指定:
    • 趋势的外观。
    • 运行时趋势的工作方式。
    • 要在趋势上使用的笔。
    • 水平轴或垂直轴。
    • 要绘制的标签或表达式。
小贴士:
  • 如果配置趋势笔具有缓冲 32767 条记录的最大缓冲区尺寸,则数小时内将耗尽 CE 终端上的全部已分配的程序存储区,从而导致“内存不足”错误。在这种情况下,必须先重新启动终端,才能继续执行操作。
    要避免此问题,请将额外数据缓冲区设置为低于理论最大值。
  • 如果使用两支或更多支选中了
    独立图形
    画面选项的笔,则笔的颜色将不再与图例相匹配,并且会出现偏移。
    要避免此问题,请添加并使用
    下一支笔
    按钮,以将图例与笔对齐。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal