为趋势设置连接

使用
连接
选项卡将多达 8 个标签、参数或表达式分配给趋势。在运行时,应用程序会向趋势对象通知标签或表达式值的更改。
小贴士:
不要使用字符串标签。
要绘制历史值图,请指定运行时要使用的数据记录模型中的标签。在
笔
选项卡中指定数据记录模型。无法使用表达式绘制历史数据。如果需要,可以使用数据记录模型之中和之外的标签。
要为趋势设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击趋势打开
    趋势对象属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为笔指定标签或表达式。
  4. 如果最小/最大值由标签或表达式控制,则在
    最小值
    和
    最大值
    行中指定标签或表达式。在此处指定的标签会在
    Y 轴
    选项卡的
    由标签控制
    文本框中显示。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal