设置趋势在运行时的工作方式

使用
趋势对象属性
对话框的
画面
选项卡指定趋势在运行时的工作方式。
要设置趋势在运行时的工作方式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击趋势打开
    趋势对象属性
    对话框。
  2. 单击
    画面
    选项卡。
    • 趋势的外观
    • 趋势在运行时是否滚动
    • 缓冲区要存储多少额外数据
      小贴士:
      改变背景色并不会改变图表窗口区域。可在“属性面板”中改变窗口颜色和样式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal