创建“下一支笔”按钮

将“下一支笔”按钮对象与趋势对象配合使用。按下按钮可将趋势切换到下一支笔的 y 轴。
要创建“下一支笔”按钮
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > 趋势 > 下一支笔
    ,或从工具箱中拖动 Next Pen button。
  2. 拖动鼠标,在按钮的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  4. 根据需要在
    属性
    对话框中指定选项。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal