运行应用的快速启动步骤

以下步骤介绍如何运行应用程序。
小贴士:
  • 要查看应用程序在运行时的执行情况,请在
    FactoryTalk View Studio
    的
    应用程序
    菜单中选择
    测试应用程序
    ,或单击工具栏上的
    测试应用程序
    图标。
  • 如果使用的是 OPC 服务器,应确保 OPC 服务器在运行应用程序前已经设置。有关安装详细信息,请参阅 OPC 供应商提供的文档。
  • 对于
    PanelView Plus 7
    和
    PanelView Plus 6
    终端,服务器必须安装在运行时终端上,而且必须是本地服务器。对于
    Windows
    计算机,OPC 服务器可以是本地服务器,也可以是远程服务器。
  • 如果应用程序使用第三方 ActiveX 控件,则应确保已在运行时终端上安装并注册兼容运行操作系统的控件版本。
步骤 1: 将应用程序移动到运行时终端或计算机
如果运行
PanelView Plus 7
或
PanelView Plus 6
终端,则使用 ME 传输工具或 SD 卡将运行时应用程序移动到终端。
如果运行
MobileView™
终端,则使用 ME 传输工具或记忆棒将运行时应用程序移动到终端。
如果运行个人计算机,请使用 Windows 资源管理器移动应用程序,或者将应用程序复制到记忆棒等电子介质上。
步骤 2: 启动
FactoryTalk View ME Station
FactoryTalk View
ME Station
对话框在启动
FactoryTalk View ME Station
时在“配置模式”下打开。
步骤 3: 加载并运行应用程序
在
FactoryTalk View
ME Station
对话框中,单击
加载应用程序
,选择要加载的应用程序并单击
运行应用程序
。
小贴士:
PanelView Plus 7 Standard 终端和 PanelView Plus 6 Compact 终端只能加载并运行 PanelView Plus 7 Standard 应用程序或 Compact Machine Edition 应用程序。如果您尝试在 PanelView Plus 7 Standard 终端或 PanelView Plus 6 Compact 终端上启动非 Compact 应用程序或 PanelView Plus 7 Performance 应用程序,将显示一条错误消息并且无法加载应用程序。
但
PanelView Plus 7 Standard
和
PanelView Plus 6 Compact
应用程序可加载并在
PanelView Plus 7 Performance
和
PanelView Plus 6
终端上运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal