图像浏览器

使用
图像浏览器
来:
  • 将图像导入应用程序
  • 选择要在图形对象上使用的图像
  • 从应用程序中删除图像
在图形画面中可以使用以下类型的外部图形文件:
  • .bmp - 位图图像
  • .jpg - JPEG 图像
  • .png - PNG 图像
  • .dxf - AutoCAD 文件
  • .wmf - Windows 元文件
要使用位图、JPEG 和 PNG 图像:
  • 先导入图像,然后根据需要将其置于画面中。此方法对用于说明画面的图像很有用。
  • 在设置图形对象时,根据需要使用
    图像浏览器
    导入图像。此方法对于在图形对象中用作标记的图像很有用。
  • 从图形库中复制和粘贴图像。
  • 在应用程序之间复制和粘贴图像。
    小贴士:
    • 要将图像添加到图形画面,请首先创建一个图像对象。
    • 要在图形对象中放置图像,使用
      属性面板
      或打开对象的
      属性
      对话框。如果使用
      属性面板
      ,可以同时将同一图像放到多个选定对象上。
    • 如果要使用 256 色以上的图像,请在导入图像前将显卡设置为显示 256 色以上。这将确保所导入图像的颜色与原始图像的颜色相同。
    • 如果要从应用程序中移除位图、JPEG 或 PNG 图像,在
      图像
      文件夹中右键单击图像名称,然后选择
      移除
      。移除操作不会将文件从磁盘中删除。
    • 要从应用程序中删除位图、JPEG 或 PNG 图像,请在
      图像文件夹
      中右键单击图像名称,然后选择
      删除
      ,或者在
      图像浏览器
      中选择图像,单击
      删除
      ,然后单击
      是
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal