导入 .dxf 或 .wmf 图形图像

在导入 .wmf 和 .dxf 文件时,文件将转换为绘图对象,例如线、椭圆或多边形。
小贴士:
根据文件的复杂性,转换后的图像可能包含 500 个或更多个绘图对象。这可能导致画面加载时间很长。在这种情况下,最好将 .wmf 或 .dxf 文件转换为位图,然后在图像对象中显示该位图。
要将 .wmf 或 .dxf 文件导入到画面中
  1. 从
    对象
    菜单中选择
    导入
    。
  2. 在要放置文件的位置单击鼠标,然后拖动鼠标以绘制一个矩形。
  3. 在
    文件类型
    框中,选择要导入的文件类型。
  4. 导航到存储文件的目录,然后选择要导入的文件。
  5. 单击
    打开
    。
文件将转换为绘图对象并进行分组,然后已分组对象将置于图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal