导入位图、JPEG 和 PNG 图像

要使用位图、JPEG 或 PNG 图像,请导入图像,然后根据需要将其置于画面中。
FactoryTalk View
将一系列常用 PNG 图像安装在 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\Images\Rockwell Library Images。将其导入
图像
文件夹可简化应用程序开发。
要导入位图、JPEG 或 PNG 图像
  1. 在
    图形
    文件夹中,右键单击
    图像
    ,然后选择
    将组件添加到工程
    。
  2. 在
    文件类型
    框中,选择要添加的图像类型。
  3. 导航到存储 .bmp、.png 或 .jpg 文件的目录,然后单击文件名。
    按住 Shift 或 Ctrl 的同时单击以选择其他文件。
  4. 单击
    打开
    将所选文件添加到
    图像
    文件夹中的列表。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal