将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象

在设置图形对象时,根据需要使用
图像浏览器
从 Symbol Factory 添加图像。
要使用图像浏览器将图像从 Symbol Factory 添加到图形对象,请执行以下操作:
  1. 在
    图像浏览器
    中,单击
    启动库
    。
  2. 浏览
    类别
    并选择要使用的图形。
  3. (可选)修改图形选项卡下的图形选项。
  4. 单击
    复制为
    。
    Symbol Factory 将最小化,从而返回到
    图像浏览器
    。
    小贴士: 不支持复制为 SVG。
  5. 单击
    从库粘贴
    。
  6. 键入一个唯一的图像名称,然后单击
    确定
    。
    该图形现在将显示在
    预览
    窗口中,并已添加到
    图像浏览器
    中的列表。此操作也会将该图像添加到
    浏览器
    窗口的
    图像
    文件夹中。
  7. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal