使用图像浏览器导入图像

在设置图形对象时,根据需要使用
图像浏览器
导入图像。
要使用图像浏览器导入图像
  1. 使用以下方法之一打开
    图像浏览器
    :
    • 在对象的
      属性
      对话框中,单击
      图像
      框旁的
      浏览
      按钮。
      根据对象类型的不同,
      图像
      框可能位于
      常规
      选项卡、
      标记
      选项卡或
      状态
      选项卡上。
    • 选择一个或多个对象后,在
      属性面板
      中单击
      图像
      然后单击
      浏览
      按钮。
  2. 单击
    从文件添加
    ,打开 Windows
    打开
    对话框。
  3. 选择要导入的图像,单击
    确定
    。
    对话框随即关闭,图像显示在
    图像浏览器的选择图片
    中。
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal