“CSV 导出设置”编辑器中的选项

下表显示了
CSV 导出设置
编辑器中的选项。
选项
描述
启用 CSV 导出
选择此复选框可启用
CSV 导出设置
编辑器中的选项。
类型
选择要导出的信息类型:
  • 审核信息
  • 报警信息
  • 诊断信息
路径
指定 CSV 文件的本地存储路径。
Connections
为连接指定标签或表达式:
  • 导出触发器
    - 这是一个读连接。信息将导出到 CSV 文件:
    • 当触发器的值从零改为非零时。
    • 如果触发器的初始值在应用启动时非零。
  • 文件标签
    - 这是一个读连接。该连接的值是某个 CSV 文件名称的一部分。CSV 文件名的格式为 YYYY_MM_DD_HH_mm_ss-<FileLabel>-TYPE.csv,其中
    TYPE
    表示信息类型可能是
    ALARM
    、
    AUDIT
    或
    DIAGNOSTICS
    。例如审核信息 CSV 文件名可以是 2017_06_19_09_33_55-Batch001-AUDIT.csv。
    如果没有为
    文件标签
    指定标签或者指定的标签未返回值,
    <FileLabel>
    将是计算机或设备名。
状态
指定用于所选信息类型的标签:
  • 状态代码
    - 这是一个写连接。
  • 状态消息
    - 这是一个写连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal