关于 CSV 导出

CSV 导出设置
编辑器用于在设计时设置 CSV 导出,以便在运行时将审核、报警和诊断信息导出到 CSV 文件:
  • 当触发器的值从零改为非零时。
  • 如果触发器的初始值在应用启动时非零。
CSV 文件将保存到指定的路径下。CSV 文件名的格式为 YYYY_MM_DD_HH_mm_ss-<FileLabel>-TYPE.csv,其中
TYPE
表示信息类型,可能是
ALARM
、
AUDIT
或
DIAGNOSTICS
。例如审核信息 CSV 文件名可以是 2017_06_19_09_33_55-Batch001-AUDIT.csv。
小贴士:
  • 如果在 SD 卡上的文件夹中存储超过 500 个 CSV 文件,可能会导致系统性能下降。
  • CVB 数据记录篡改检测工具可用于检测 CSV 文件的完整性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal