CSV 导出状态代码和消息

下表列出了 CSV 导出状态代码和消息。
状态代码
状态消息
描述
0
不适用
初始状态代码值。
100
“报警消息正在导出到 CSV 文件。”
“审核信息正在导出到 CSV 文件。”
“诊断信息正在导出到 CSV 文件。”
当前导出操作完成前,不能执行其他导出操作。
200
“报警消息已成功导出到 CSV 文件。”
“审核信息已成功导出到 CSV 文件。”
“诊断信息已成功导出到 CSV 文件。”
信息已导出到指定路径中的 CSV 文件。
700
“磁盘空间不足,无法执行导出操作。”
删除目标磁盘中的多余文件并再次导出信息。
701
“路径或地址不存在,或包含无效字符。”
指定有效的路径或地址,或移除无效字符 (\ / : * ? “ < > |),并再次导出信息。
702
“文件名包含无效字符。”
移除无效字符 (\ / : * ? “ < > |),并再次导出信息。
703
“CSV 文件丢失。”
检查驱动器或地址是否仍存在,并再次导出信息。
704
“发生了未知错误。”
再次导出信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal