创建 RecipePlus 选择器

RecipePlus 选择器是由应用中的配方文件和配方单元组成的列表。使用该选择器可从配方及其关联单元的列表中进行选择。选择配方后,选定的配方会变为“当前”配方,并成为在画面上执行的后续配方操作(如上传、下载、还原等)的对象。
选定了选择器对象后,操作员可以使用键按钮对象或使用小键盘或外部键盘上的箭头键和
Enter
键滚动浏览列表并选择配方文件。键按钮对象也可以直接链接到选择器,这样,无论是否选中选择器,键按钮都能起作用。
要创建 RecipePlus 选择器
  1. 在
    图形画面
    编辑器中选择
    对象 > RecipePlus > 选择器
    ,或从工具箱中拖动 RecipePlus selector。
  2. 拖动鼠标,在选择器的大致目标位置绘制一个大致大小的矩形。
  3. 双击选择器,打开其
    属性
    对话框。
  4. 在
    属性
    选项卡中,指定选择器的外观,配方的显示方式及选择器的通用属性。
    小贴士:
    一个图形画面上只可有一个 RecipePlus 选择器。尝试添加其他选择器时会产生错误消息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal