搜索
FactoryTalk View ME 帮助
为 RecipePlus 选择器设置常规属性
使用
RecipePlus 选择器属性
对话框的
常规
选项卡设置 RecipePlus 选择器的外观。
要为 RecipePlus 选择器设置常规选项
在
图形画面
编辑器中,双击对象打开其
属性
对话框。
请单击
常规
选项卡。
指定选项。
创建 RecipePlus 选择器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal