“RecipePlus 选择器属性”对话框“常规”选项卡中的选项
下表显示
RecipePlus 选择器
属性
对话框常规
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
外观 | 指定此区域内的对象外观。 |
边框样式 | 选择对象的边框样式。 |
边框宽度 | 键入对象边框宽度的像素数。 |
背景样式 | 指定对象背景。可用选项如下:
|
边框使用背景色 | 选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。 清除此复选框可使用选择的 边框颜色 。 |
背景色 | 此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。 如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。 如果背景样式为渐变,则单击可启动 渐变填充 对话框以配置渐变填充。 |
边框颜色 | 此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。 如果未选中 边框使用背景色 ,则此颜色会在运行时显示。 |
前景色 | 该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。 |
标头背景色 | 此框显示位于对象顶端的标题栏的当前颜色。单击可选择其他颜色。 |
标头前景色 | 此框显示位于对象顶端的标题栏中文本的当前颜色。单击可选择其他颜色。 |
选择背景色 | 此框显示突出显示条的颜色。单击可选择其他颜色。突出显示条指示运行时当前选定的成分。 |
选择前景色 | 此框显示突出显示成分上标题对应的颜色。单击可选择其他颜色。 |
文本 | 文本设置适用于画面中的数字值。 |
字体 | 选择用于文本的字体。 |
大小 | 选择用于文本的字体大小。 |
粗体,斜体,下划线 | 根据需要为文本选择字体样式。 |
其他 | |
键导航 | 要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。 |
回绕 | 选中此复选框可允许列表在向下滚动时从列表末尾绕回顶部,而在向上滚动时从顶部绕到底部。 |
提供反馈