“RecipePlus 选择器属性”对话框“配方”选项卡中的选项
下表显示
RecipePlus 选择器属性
对话框配方
选项卡的各个选项。选项 | 描述 |
|---|---|
列 | 指定选择器是否显示标头、标头文本和栏宽。 |
显示标头 | 选择此复选框可显示对象的列标题。 |
选择列 | 选择要编辑的列:
|
宽度 | 键入所选列宽度的像素数。 |
标头文本 | 键入要为选定列标头显示的文本。 |
列表设置 | |
每个条目所占行数 | 从下拉列表中,选择选择器中每个配方/单位行将使用的行数。范围从 1 到 10。 |
自动换行 | 如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。 如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。 |
提供反馈